Press Releases

XP Power通过收购德国公司提升高压产品的质量
XP Power,全球领先的电子行业关键电源解决方案开发商和制造商,正式宣布已收购德国公司FuG Elektronik GmbH(FuG)和Guth High Voltage GmbH(Guth),为XP Power带来更强的高压能力。
FuG位于慕尼黑附近,Guth位于斯图加特附近,其产品组合包括多种高压产品,涵盖从粒子加速器系统到实验室电源的应用。
这次收购增加了欧洲的研发和制造中心,扩大了XP Power在高精度、低噪音应用方面的高压能力-——输出电压高达300kV,输出功率高达600kW。产品可以作为标准配置,也可以根据应用需要进行修改。
XP Power首席执行官Gavin Griggs表示:“FuG和Guth是我们熟悉和欣赏的企业,与我们现有的业务非常契合,为我们的高压产品系列增添了全新的、高度互补的技术能力。” “这次收购加快了我们的高压增长战略,扩大了我们在市场上的影响力。”