Press Releases

XP Power 독일 제품 구매 시 고전압 제품 강화
세계 최고의 전자 산업용 중요 전력 솔루션 개발 및 제조업체 중 하나인 XP Power는 독일 기업인 FuG Electronik GmbH(FuG)와 Guth High Voltage GmbH(Guth)를 인수하여 XP Power에 향상된 고전압 기능을 도입했습니다
뮌헨 근처에 위치한 FuG와 슈투트가르트 근처에 위치한 Guth는 입자 가속기 시스템에서 실험실 전원 공급 장치에 이르기까지 다양한 고전압 제품을 포함하는 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
이번 인수를 통해 유럽의 설계 및 제조 센터를 추가하고 XP Power의 고전압 기능을 고정밀 저소음 애플리케이션(최대 출력 전압 300kV, 출력 전력 600kW)으로 확장합니다. 제품은 기본으로 제공되거나 애플리케이션에 맞게 수정할 수 있습니다.
XP Power의 CEO인 Gavin Griggs는 "FuG와 Guth는 우리가 알고 존경하며 기존 운영과 매우 잘 맞아떨어지며, 고전압 제품 포트폴리오에 완전히 새롭고 고도로 상호 보완적인 기술 기능을 추가합니다"라고 말했습니다. "이러한 인수는 우리의 고전압 성장 전략을 가속화하고 시장에서의 입지를 넓힙니다."