Press Releases

XP POWER 는 Glassman High Voltage 의 인수로 지정된 시장 및 제품의 포트폴리오가 확장되었습니다.
XP POWER, 전자 업계의 중요한 전력 솔루션의 세계 최고 개발자이자 제조 업체인, 오늘 미국에 기반을 둔 고전압 설계자이자 제조 업체인 Glassman고전압사의 사업 및 자산을 인수했다고 발표했습니다
4,450 만달러 규모의 이 거래는 XPPower의 제품을 표준, 개조 및 맞춤형 고전압, 고 전력 변환 제품으로 확장합니다. 대표적인 용도로는 반도체 제조 장비, 진공/플라즈마 처리, 분석 장비, 의료 진단 및 테스트 장비가 있습니다. Glassman과 XPPower는 여러 고객을 공유하고 있으며 제품 라인에서 직접 중복되는 부분은 없지만 두 회사의 파워제품의 솔루션은 매우 상호 보완적입니다. 이 거래는 또한 XP POWER, 특히 산업과 기술 분야의 새로운 고객들을 끌어 모으게 됩니다.
XPOWER 의 그룹 CEO , Duncan Penny 는 다음과 같이 말했습니다. 우리는 XP POWER 그룹에 합류된Glassman을 환영하고 그것이 가져다 줄 기회에 대해 흥분하고 있습니다 Glassman은 전력 및 고전압 기능을 확장하여 제품 제공을 완료하고 시장을 확장하는 당사의 전략에 직접적으로 부합합니다. 이번 인수는 2년 만에 세번째로 실시되는 것으로 소형화된 저전력 모듈부터 고 전력 랙 마운트 고전압 솔루션에 이르기까지 모든 제품 군을 제공할 수 있게 되었습니다. 우리는 Glassman이 XP파워의 일부로서 성공적인 미래를 가질 것이라고 확신합니다."