환경

지속적으로 전념

XPPOWER 는 기업의 사회적 책임 문제에 관해 업계를 선도하는 데 전념하고 있습니다. XPPOWER는 그것의 초고 효율성 제품이 에너지를 절약하고 온실 가스 배출을 줄일 수 있는 산업과 의료 기기의 세계에서 중추적인 역할을 할 수 있다고 믿고 있습니다.

2009년 XPPOWER 위원회는 환경 문제에 대한 업계 주도의 비전을 달성하기 위한 환경 위원회를 설립하였습니다. 그 위원회 산하에는 각 XPPOWE의 핵심 사이트들에 대한 환경 담당자들의 네트워크가 설치되어 있었습니다. 이러한 환경 담당자들은 회사 전반에 걸쳐 아이디어와 모범 사례를 공유하고 직원들이 운영하는 지역 커뮤니티에서 책임감 있는 환경 행태를 장려하고 장려합니다.

검토 후, 가장 큰 기여를 하는 XPPOWER의 고객이 XPPOWER의 초고 효율성 제품을 개발하고 장려함으로써 환경을 보호할 수 있다는 것이 분명해 졌습니다. 이러한 등급의 " Green XP Power "제품은 에너지를 덜 소모하고 물리적 물질을 덜 소모하며 위험 물질의 사용을 피합니다s.

동시에, 우리가 설비한 좋은 환경적 관행들은 시설들과 XPPOWER를 사용하는 국가들 안에서 채택되었습니다.

환경 정책의 사본은 여기서 구할 수 있습니다:

환경정책

전략

역사적으로 전기 자동차의 전기적인 동력 변환은 비효율적으로 비효율적인 과정이었습니다. 현재 일부 업종에서 사용되고 있는 원래 리니어 방식 변압기는 일반적으로 50%미만의 효율성을 지니고 있으며, 입력 전력의 절반 이상이 폐열로 낭비되고 있습니다. XPPOWER 는 구형의 리니어 기술을 사용하지 않으며 , 대신에 이 영역에서는 , 훨씬 더 작고 효율적으로 사용할 수 있는 현대식"스위칭"기술을 사용하는 반도체 기술의 스위칭를 사용하는 전력 변환기술을 사용합니다.

현대식 파워 컨버터는 일반적으로 80%의 효율을 가집니다. 이 방식은 구형 제품에 비해 크게 향상된 반면, 에너지 낭비를 줄여 주는 기술을 개발해 내고, 최대 95%의 효율성을 달성한 제품이 개발되었습니다.

당사의 목표는 이러한 제품을 지속적으로 개발하고 고객에게 혜택을 판매하는 것입니다. XPPOWER 은 소비자 가전 및 사무실 장비 시장에서 조달될 수 있는 에너지 효율성등의 법률에 의해 이러한 지원이 제공될 것이며, 이는 산업용 및 의료 시장에 적용될 것으로 믿고 있습니다.

우리 산업에서 가장 환경 친화적인 제조 시설

Mountain View

호치민에 위치한 베트남 공장시설은 열대 기후에 대한 산업용 건축물에 대한 싱가포르 건축과 건설 유관 기관들이 정한 주요 환경 기준인 BCA그린 마크 기준을 충족시킵니다. 이 등급은 건물의 에너지 효율뿐만 아니라 물의 효율성, 환경 보호, 실내 환경 품질 및 기타 친환경적 특징 등을 다룹니다.

광전지 태양 전지판은 설비에 전력을 공급하고 빗물은 건물 안의 "회색 물"시스템 내에서 사용할 수 있도록 빗물을 모으고, 고효율 에어컨 시스템이 구축되었으며 효율적인 건물 외장 설치를 통해 절약된 에너지를 더욱 절약할 수 있습니다.

환경 위원회가 실시한 기타 환경 이니셔티브에는 다음이 포함된다:

  • 낮은 에너지 조명사용
  • 물 절약 화장실과 같은 수자원 감축 계획
  • 주요 북 아메리카 시설의 충전소 설치에 의한 전기 자동차 사용 촉진
  • 지구의 날을 알리기 위한 직원 인지도 행사, 직장에서 자전거 타기, 공유하기
  • 폐기물의 재활용
  • 야간 전력 변환 플러그를 빼놓기
  • 전력 소모량의 50%를 재활용할 수 있는 장비에서 전자식 번인 장비 사용
  • 현장에서 솔더(땜납)폐기물 재활용

책임 있는 비즈니스 제휴 (이전의 EICC)

Mountain View

책임 있는 기업 연합 (RBA) 은 글로벌 공급망의 사회적, 환경적, 윤리적 조건을 개선하기 위해 헌신적인 전자 회사들의 비영리 연합체입니다. RBA멤버는 공통 행동 규범에 대한 책임을 지고 다양한 훈련 및 평가 도구를 활용하여 지속적인 개선을 지원합니다. RBA는 연간 총 매출액이 4.75 조달러 이상이고 6백만명 이상의 사람들을 직접 고용한 110개 이상의 전자 회사들의 연합으로 이루어져 있습니다.

XPPOWER는 2011년 3월에 ResponsibilityBusinessAlliance(EICC)의 정회원 자격을 획득했습니다.

회사는 행동 강령을 채택하고 있으며 그들의 핵심 공급 업체와 협력하여 강령을 준수하고 있습니다. RBA는 , 임직원과의 협업, 건강, 안전, 경영윤리 등의 문제를 지속적으로 개선할 수 있도록 돕고 있습니다.

공급망의 건전성

또한 EICC행동 강령의 표준을 채택한 표준을 채택하는 것과 더불어, 동일한 높은 수준의 표준을 채택하도록 장려하기 위해 공급 업체와 긴밀하게 협력하고 있습니다. 공급 업체 감사 프로세스에는 EICC행동 강령에 명시된 환경에 대한 공급 업체의 실적, 노동, 보건 및 안전 및 비즈니스 윤리 기준을 평가하는 것이 포함됩니다. 이 정책은 공급 업체가 환경 친화적이거나 XPPOWER의 정책을 준수하지 않는다는 것을 발견한 공급 업체와는 조달을 해제됩니다.

또한 정기적인 공급 업체를 감사하는 동시에, XPOWER 회사는 다른 것들 사이에 공급 업체의 공급을 허가하고, 그것들은 그들이 환경적, 기업적 책임 그리고 상업적인 문제들을 개선시킬 수 있도록 협업합니다.


환경과 지역 사회에

Mountain View

이산화탄소 방출

2009년 XPPOWER는 향후 5년 동안 연간 수입 단위당 CO2배출량을 5%절감하는 목표를 달성했습니다. XPPOWER은 국제적으로 인정 받는 온실 가스(GHG)프로토콜에 따라 CO2배출량을 측정하고 지표 1과 스코프 2배출량을 측정합니다.

X2009년에 공장 CO2 발생을 측정하기 시작한 이래로 XP전력은 이 지표의 35%감소를 보여 주었습니다. 결과적으로, XPPOWER그룹은 여전히 CO2배출량 감소 목표 치보다 훨씬 앞서 달성을 하고 있습니다. 새로운 베트남 시설에 추가된 추가적인 환경적 특징들은 미래에 더 많은 발전을 이끌어 낼 것입니다. 태양광 발전 태양열 집열판은 연간 60,916 kWh의 전기를 생성하여 탄소 배출량을 약 33톤 줄였습니다.

수자원

XPPOWER은 제조 공정 내에서 물을 사용하지 않으며, 따라서 낮은 수준의 물을 소비하는 회사입니다. 그러나, XPPOWER은 용수 사용량을 최소화하고 빗물이 오염되지 않도록 물의 사용을 최소화하기 위해 물 사용량을 최소화하는 것을 염두에 두고 있습니다. 베트남에 있는 XPPOWER의 새로운 시설은 건물의 배관 시스템에 "회색 물"을 공급하는 현장 물 포집 시스템과 재활용 시스템으로 유도합니다.

XPPOWER 회사는 매년 직원당 용수 사용량을 줄이기 위한 목표를 설정했습니다. 여기서 입수할 수 있는 물 정책 사본은 다음과 같습니다:

수자원정책

유해물질

2005년에 발생한 유해 물질 감소[ROHS] 에 대한 유럽 입법이 발효되었습니다. 이 법률은 제조된 제품에서 납을 비롯한 특정 유해 물질의 검출 수준을 제한했습니다. 이 법률은 유럽에서 판매되는 제품에만 적용되고, 시판 당시에는 해당 제품에 적용되지 않았으나, XPPOWER 는 모든 제품을 설계하고 제조하는 모든 제품에 이 규정을 적용하기로 결정했습니다. 이 결정은 환경뿐만 아니라 영업 관행에도 좋았습니다.

RoHS성명

커뮤니티 관계

전 세계 환경 위원회는 XPPOWER 가 운영하는 지역 사회의 커뮤니티에 참여하고 주도권을 행사하고 있습니다. 전 세계의 당사의 임직원들은 계속해서 그들의 지역 사회에 관여하고 있습니다. 학교 학생들에게 개방된 날뿐만 아니라, XPPOWER는 아시아, 유럽, 북미 지역에 교육용 키트를 제공하여 기술과 전자 공학에 대한 관심을 후원했습니다. XPPOWER 직원들은 푸드 뱅크에 참여했고 여러 자선 단체를 위한 기금을 모금했습니다다.

지속 가능성에 대한 XPPOWER의 헌신에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다:

지속 가능성 보고서