품질보증

환경 정책

XP는 우리의 모든 활동이 환경과 상호 작용을 한다는 것을 인식하고 있습니다. 환경적 지속 가능성 이슈는 우리의 고객, 투자자, 직원들에게 점점 더 중요해 지고 있습니다. 많은 XP지사에서는 에너지 및 자재 소비를 줄이고 가능한 경우 재활용하기 위한 정책 및 관행을 갖추고 있습니다. XPPower는 또한 전력 변환 산업에서 XPPower를 환경 문제의 리더로 만들기 위한 목적으로 사외 이사회 이사가 의장을 맡은 기업 환경 위원회를 설립했습니다. 또한 기업 환경 절차(CorporateEnvironmentTermination)도 게시되어 있으며, 이 절차를 통해 XP사이트 전체를 환경 목표를 충족할 수 있습니다.

우리의 정책에 대한 모든 세부 사항을 알고 싶으시면, 우리의 환경 페이지를 방문해 주세요

보건 안전 정책

1974년"직장 보건 등에 관한 법률"

XPPower의 정책은 1974년 등의 작업 시 안전 보건 법 및 이에 따른 법률을 준수하여 건강하고 안전한 작업 환경을 제공하고 유지하는 것입니다. XPPower의 건강 및 안전 목표는 작업장 사고 및 질병의 발생을 최소화하고 궁극적으로 사고 없는 작업 공간을 확보하는 것입니다. XP는 이러한 목표를 위해 최선을 다하고 있으며, 지속적인 개선을 이루기 위해 노력하고 있습니다.

우리의 일반적인 정책에 대한 진술은 다음과 같습니다.

  • 작업 활동으로 인한 건강 및 안전 위험을 적절히 제어하기 위해. 이는 모든 직원, 임시 직원, 방문객, 하청 업체뿐 아니라 당사의 사업에 영향을 받을 수 있는 모든 공공 기관에도 적용됩니다.
  • 직원의 건강 및 안전에 영향을 미치는 문제에 대해 직원과 상담합니다.
  • 안전한 공장 및 장비를 제공하고 유지하여 효율성을 최적화하고 위험을 줄입니다.
  • 물질의 안전한 취급 및 사용을 보장하기 위함.
  • 직원에게 정보, 지시 및 감독 제공.
  • 모든 직원이 자신의 업무를 수행할 수 있도록 보장하고 적절한 교육을 제공합니다.
  • 지속적인 위험 식별, 위험 평가 및 위험 통제를 통해 사고 및 업무 관련 질병의 사례를 예방합니다.
  • 직원들이 자신의 건강 및 안전에 대해 적절하게 주의해야 한다는 점을 확실히 하기 위해, 그리고 자신의 행동에 영향을 받거나 근무 중 누락에 영향을 받을 수 있는 사람들에 대해 주의를 기울여야 합니다.
  • 정기적으로 이 정책을 검토하고 필요에 따라 수정합니다.

보건 안전 정책

정보 보안 정책

XP는 1998년 데이터 보호 법의 조건, 현재 유럽 법률, 후속 법률을 준수하고, 안전한 환경에서 정보를 보유하는 것을 보장하는 것이 정책입니다. 당사의 목표는 다음을 통해 허가된 사용을 위해 정보를 쉽게 이용할 수 있도록 하는 것이며, 이에 대한 손실이나 오용에 대한 모든 합리적인 예방 조치를 취합니다.

  • 실수
  • 재난
  • 도용

정보 안전 정책

품질 방침

XPPower의 품질 약속은 고객이 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 진정한 가치를 제공하는 것입니다. 이는 다음을 통해 이루어집니다.

  • 품질을 디자인에 포함시켜 지속적인 제품의 신뢰성을 보장함으로써 동급 최고의 제품을 생산합니다.
  • 직원들이 자신의 책임과 관련하여 관리 시스템을 구현하고 이해하고 있는지 확인.
  • 지속적인 개선에 초점을 맞춘 활동의 핵심 토대를 마련합니다.
  • 임직원을 전문 인력으로 육성함으로써 고객 지원 및 서비스 향상.
  • 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 신규 및 보류 중인 요구 사항을 지속적으로 준수.
  • 품질이 조직적 책무라는 점을 모든 직원에게 효과적으로 알림.

품질 방침

다른 정책들

분쟁 광물 정책

콩고 민주 공화국과 주변국에서의 광업 사업에서 방출되는 분쟁 광물에 대한 국제적 관심이 증가하고 있습니다. 콩고 민주 공화국과 주변국에서 광산 작업에 종사하고 있는 무장 단체들은 노동자들을 심각한 인권 유린에 시달리게 하고 있고 분쟁 광물(탄탈∙주석·텅스텐·금)의 판매 수익금을 사용하고 있습니다. 이러한 우려에 대응하여, 미 의회는 이러한 무장 단체에 재정 지원을 하거나 이득을 주는 분쟁 광물의 사용을 방지하기 위한 목적으로 독프랑스/유로 개혁 및 소비자 보호 법 제1502조를 제정했습니다. 이 법은 미국의 공개적으로 거래되는 회사들이 그들의 제품에 분쟁 광물을 사용하여 그러한 광물의 출처를 공개하도록 요구하고 있습니다.


  • XPPower는 이러한 이니셔티브를 지원하며, XP제품의 제조에 사용되는 금속의 출처에 관한 정보를 현재 공급 업체로부터 얻었습니다.
  • XP Power는 분쟁 광물에 관한 책임을 이행하도록 공급 업체에 통지하고 요청해야 하며, XPPOWER은 XPPOWER 제품의 제조 시 분쟁 광물의 사용을 수용하지 않습니다. 공급 업체들도 분쟁 광물 법을 이해하고 있으며 콩고 민주 공화국(DRC)과 주변국들에서 유래한 특정 금속을 알고도 조달하지 않을 것임을 입증해야 합니다.
  • XP Power 는 분쟁 광물의 사용과 관련하여 개발됨에 따라 국제 법을 계속 준수할 것입니다.

분쟁 광물 정책

 

근대 노예 정책

XPPower는 현대판 노예 제도가 없는 작업 환경에 헌신합니다. 이는 다음을 통해 이루어집니다.


  • 우리가 조직으로서 노예제, 강제 노동 및/또는 인신 매매 등의 범죄에 강력하게 반대하고 참여하지 않는다는 의사 소통.
  • 공급망에 대한 실사 수행 우리는 강제 노동력에 대한 비전이 XPPower와 동일하지 않은 공급 업체와 즉시 손을 뗄 것이다.
  • 현대 노예 법 2015을 포함한 모든 관련 법률을 준수함.
  • 당사의 기업 지속 가능성 및 윤리 강령 프로그램에 따라 이 정책을 채택함.

이 정책은 XPPowerorganization의 모든 단계에서 지원됩니다. 어떠한 인권 유린도 즉시 적절한 조치를 취할 것입니다.

근대 노예 정책

 

XP파워 행동강령

XP Power는 비즈니스를 운영하는 방식에 대한 명확한 기대를 제시하고 동료, 고객, 공급업체 및 기타 이해 관계자와 상호 작용하는 방식을 정의하는 행동 강령을 채택했습니다. 전 세계 모든 XP Power 자회사에 적용됩니다. 또한 우리의 비즈니스 파트너가 우리의 행동강령과 호환되는 표준을 준수하기를 기대합니다.


XP파워 행동강령