제조설비

최첨단제조품

XPPower는 저렴하고 신속한 생산으로 전 세계에 환경에 미치는 영향을 제한하는 방식으로 이를 알리기 위해 노력하고 있습니다.아시아 전역에 두개의 제조 시설을 설립한 것은 XPPower내의 제어 및 감사를 통해 국제적으로 인정되는 표준에 따라 고품질의 에너지 효율적인 전원 공급 장치를 판매할 수 있는 기회를 제공했습니다.

XP 베트남 : BCA녹색 마크 계획으로부터 골드 플러스 등급을 달성한 최초의 산업용 건물입니다.

베트남 생산시설

호치민에 위치한 베트남 시설에서는 2012년에 전력 변환기에 사용하기 위한 자기변환기의 생산을 시작했습니다. 2015년까지 자기변환기 분야의 수가 계속 증가했으며, 2015년까지 베트남에서는 430만개의 자기 권선이 생산되었습니다(2014년:360만개). 2014년 4분기에는 베트남 시설에 최초의 완전한 전력 변환기가 건설되었습니다. 그 이후로, 생산량은 계속해서 증가해 왔습니다.

이 시설은 싱가포르 건축물 및 건설 당국이 설정한 최고의 환경 표준인 BCAGreenMarkScheme을 통해 골드 플러스 등급을 달성한 최초의 산업용 건물이자 업계에서 가장 환경 친화적인 제조 시설인 우리의 자세를 보여 줍니다. 이 등급은 건물의 에너지 효율 뿐만 아니라 물 효율, 환경 보호, 실내 환경 품질 및 기타"환경 친화"특징과 혁신을 포함합니다.

이 시설은 태양열 집열판을 갖추고 있어 시설에 전력 공급하는 데 도움이 되며, 빗물은 건물 내"중수"시스템 내에서 재사용하기 위해 수집되었습니다. 광기 전성 태양 전지 패널 어레이는 XP전력의 탄소 배출을 약 32톤까지 줄일 수 있을 만큼 충분한 전기를 생산했습니다. XPPower는 제조 공정에서 물을 사용하지 않으며, 따라서 저준위 물 사용자입니다. 가능한 한 물 사용을 최소화하고 대체용인 빗물 사용을 극대화합니다. 고효율 에어컨 시스템을 구축하고 효율적인 건물 외피를 통해 에너지를 절약했습니다.

XP파워의 생산 공정은 전자 제어식 설계 지침, 자동 선택 및 위치, 자동 광학 검사 및 자동 테스트와 같은 기술을 활용하여 효율이 높고 빠르게 라인을 변경할 수 있도록 설계되었습니다. 이 접근 방식은 유연성 있는 고객 가치를 창출합니다.

쿤산 생산 공장

최초의 최첨단 제조 시설인 , XPPower중국공장은 2009년 6월 중국 상하이 근처의 쿤산에 건설되었습니다. 그것은 해당 수준에서 가장 뛰어난 제조 기술과 장비를 사용합니다.이 과정은 철저한 공급 업체 선택과 입고되는 구성 요소 검사로 시작하여 최종 제품을 자동으로 테스트합니다.

제조 공정 전반에 걸쳐 XPPower는 최신 장비를 사용하여 처리량을 높이고 제품 안정성을 향상시킵니다. 여기에는 최신 자동 선택 및 위치 확인 기술, 컴퓨터 제어식 웨이브형 납 땜, 자동 광학 검사, 공정 중 검사, 완제품의 입고 후 최종적으로 완전 자동 시험이 포함됩니다.

제조 능력은 계약을 체결하기 전에 공장 감사를 계속할 것을 중요시 하는 고객에게 중요합니다. 쿤샨 설비에 대한 고객의 공장의 실사는 상당히 성공적이어서, 많은 고객들이 이 공장이 지금까지 방문한 회사 중 최고의 파워서플라이 제조 공장이라고 말하고 있습니다.