Capacità produttiva allo Stato dell’Arte

XP Power è da sempre impegnata a portare in tutto il mondo una produzione a basso costo e con tempi rapidi, ma che abbia anche un limitato impatto sull’ambiente. L’apertura di due impianti di produzione in Asia ha fornito una opportunità non solo per le vendite, ma anche per una produzione di alimentatori ad alta qualità e ad alta efficienza energetica riconosciuti a livello internazionale, con controlli e verifiche all'interno di XP Power.

XP Vietnam: il primo edificio industriale a raggiungere il rating Gold Plus dal BCA Green Mark Scheme.

Impianto di Produzione in Vietnam

La struttura in Vietnam, che si trova a Ho Chi Minh City, ha iniziato la produzione di avvolgimenti magnetici per i nostri convertitori di potenza nel 2012. Nel 2015 il volume di avvolti ha continuato a salire e 4,3 milioni di avvolgimenti magnetici sono stati prodotti in Vietnam nel corso del 2015 (2014: 3.6 milione). Nel quarto trimestre del 2014 i primi convertitori di potenza sono stati costruiti completamente nella struttura in Vietnam. Da allora, la produzione ha continuato ad aumentare.

La struttura dimostra il nostro atteggiamento verso l'ambiente in quanto è l'impianto più ecocompatibile nel nostro settore e il primo edificio industriale a raggiungere il rating Gold Plus dal BCA Green Mark Scheme, il principale standard ambientale fissato dalla Singapore Building and Construction Authority per gli edifici non residenziali costruiti in climi tropicali. Questa classificazione non riguarda solo l'efficienza energetica dell'edificio, ma anche l'efficienza idrica, la tutela dell'ambiente, la qualità degli ambienti interni e altre caratteristiche "green" e le innovazioni.

L'impianto dispone di pannelli solari fotovoltaici che aiutano a fornire energia alla struttura e l'acqua piovana viene raccolta per l'utilizzo nei sistemi di "acque grigie" all'interno dell'edificio. I pannelli solari hanno generato elettricità sufficiente a ridurre le emissioni di anidride carbonica di XP Power di circa 32 tonnellate. XP Power non utilizza acqua all'interno dei suoi processi produttivi ed è quindi un utente a basso consumo di acqua. Ove possibile l'utilizzo di acqua è ridotto al minimo e l'uso alternativo di acqua piovana è massimizzata. impianti di condizionamento ad alta efficienza sono stati dispiegati e si ha un elevato risparmio energetico dovuto all’efficiente costruzione dell’edificio.

Il processo di produzione XP Power è stato progettato per elevati mix produttivi e rapidi cambi di linea, sfruttando le tecnologie quali le istruzioni operative controllate elettronicamente, pick and place automatizzati, ispezione ottica e test automatici. Questo approccio crea un valore aggiunto di flessibilità per i clienti.

Impianto di Produzione in Kunshan

La prima struttura allo stato dell’arte di XP Power è costruita a Kunshan, vicino a Shanghai, in Cina, e ha aperto nel giugno del 2009. Utilizza tecniche di produzione e attrezzature al top nel settore. Questo processo inizia con una rigorosa selezione dei fornitori e l’ispezione dei componenti in entrata, fino al test automatico del prodotto finale.

Durante tutto il processo di produzione, XP Power utilizza le più moderne attrezzature per migliorare la produttività e aumentare l'affidabilità del prodotto. Questo include gli ultimi ritrovati tecnologici per il pick and place automatico, saldatura ad onda controllata dal computer, ispezione ottica automatica, test durante i processi, burn-in completo del prodotto e poi, infine, il test automatico completo di tutte le funzioni del prodotto finito.

La capacità produttiva è fondamentale per i clienti, soprattutto per quelli che hanno bisogno di verifiche dettagliate della fabbrica prima di aggiudicare il contratto. Gli audit dei clienti per l’impianto in Kunshan hanno avuto molto successo, con commenti dai clienti in cui giudicano che questa è la migliore fabbrica di power converter che hanno visitato.