Usines de production XP Power ultra modernes

XP Power cherche à apporter au meilleur coût, une production avec des standards de qualité parmi les plus élevés, mais d'une manière qui limite l'impact sur l'environnement. L’ouverture de deux nouvelles usines XP Power à travers l’Asie a permis le lancement de nouvelles gammes d’alimentations présentant des rendements très élevés et répondant aux toutes dernières normes de l’industrie.

XP Vietnam: Le premier bâtiment industriel qui a obtenu la classification de niveau Gold Plus sur l’échelle de notation environnementale, auprès du ministère de l’industrie et de la construction de Singapour.

Usine de production du Vietnam

L'installation vietnamienne, située à Hô-Chi-Minh-Ville, a commencé la production de bobinages magnétiques pour une utilisation dans nos convertisseurs de puissance en 2012. En 2015, le volume de productions de transformateurs et de selfs a continué d'augmenter et 4,3 millions enroulements magnétiques ont été produits au Vietnam au cours de l’année 2015 (2014: 3,6 million). Au quatrième trimestre 2014 les premiers convertisseurs de puissance complets ont été construits dans cette usine du Vietnam. Depuis lors, la production n’a cessé d'augmenter.

Cette installation démontre la contribution de XP Power à protéger l’environnement car c’est l’usine de production la plus respectueuse de l'environnement dans notre industrie et le premier bâtiment industriel à avoir obtenu la certification « Gold Plus » de l’institut BCA Green, qui définit les normes environnementales pour les bâtiments de Singapour, dans les climats tropicaux. Cette notation couvre non seulement l'efficacité énergétique du bâtiment, mais aussi l'efficacité du recyclage et de l’économie en eau, la protection de l'environnement, la qualité de l'environnement intérieur et d'autres caractéristiques et innovations « vertes».

L'installation dispose d'un réseau de panneaux solaire photovoltaïques, qui permet de fournir de l'énergie à l'installation, et l'eau de pluie est collectée pour une utilisation dans les systèmes de maintenance du bâtiment ne nécessitant pas une eau parfaitement pure. L’ensemble des panneaux solaire photovoltaïques génère suffisamment d'électricité pour réduire les émissions de carbone de XP Power d'environ 32 tonnes. XP Power ne peut pas utiliser l'eau dans ses procédés de fabrication et est donc un utilisateur modéré d’eau. Dans la mesure du possible, l'utilisation de l'eau est réduite au minimum et l’utilisation des eaux de pluie est maximisée. Des systèmes de climatisation à haut rendement ont été déployés et des économies d'énergie réalisées grâce à une isolation thermique du bâtiment particulièrement efficace.

Le processus de production XP Power est conçu pour une obtenir une très grande flexibilité en production, notamment la possibilité de changer le type de produit fabriqué grâce aux changements de ligne rapide, en tirant parti des technologies comme, l'inspection optique automatique et le contrôle automatique des paramètres de production. Cette approche procure à nos clients une meilleure flexibilité et de meilleurs délais.

Usine de production de Kunshan (Chine)

La première installation ultra moderne de fabrication XP Power a été construite, à Kunshan, près de Shanghai, en Chine, et a ouvert en Juin 2009. Cette usine utilise des techniques de premier plan et des équipements de fabrication de pointe. Ce processus commence avec la sélection rigoureuse des fournisseurs et l'inspection des composants à leur réception, et se poursuit par le biais d'un test automatique du produit final.

Tout au long du processus de fabrication, XP Power utilise les derniers équipements pour augmenter les capacités de production et améliorer la fiabilité du produit. Cela inclut l’insertion automatisée des composants , la soudure à la vague contrôlée par ordinateur , l'inspection optique automatique, les tests en cours de fabrication, des tests de mise sous tension « burn-in », puis enfin, le contrôle automatique du produit fini.

Les capacités de production sont essentielles pour supporter au mieux nos clients. XP Power accueille les clients qui souhaitent effectuer un audit de l'installation de Kunshan . Tous les derniers audits clients se sont déroulés avec succès et la plupart de nos visiteurs ont commenté que c'était de loin la meilleure usine de fabrication d’alimentations à découpage qu'ils avaient visité.