Notre engagement en matière d'environnement

XP Power s'engage à montrer l'exemple en matière de responsabilité sociétale dans son secteur. XP Power estime être en mesure de jouer un rôle capital dans le secteur de l'électronique industrielle et médicale, puisque ses produits à très haut rendement peuvent économiser de l'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre d'année en année.

En 2009, XP Power a fondé un comité environnemental afin d'ouvrir la voie sur les questions environnementales dans son secteur. Parallèlement à ce comité, XP Power a érigé un réseau de représentants environnementaux pour chacun de ses sites clés. Ces représentants partagent les idées et meilleures pratiques au sein de la société. Ils prônent et encouragent les comportements écologiquement responsables et l'engagement dans les communautés locales.

Une étude a clairement démontré que la plus grande contribution que XP Power peut apporter à l'environnement consiste à développer des produits à très haut rendement et à encourager les clients à les adopter. Ces produits « Green XP Power » de pointe gaspillent moins d'énergie, consomment moins de matériaux physiques et évitent le recours à des substances dangereuses.

En outre, nous avons également adopté de bonnes pratiques environnementales dans nos installations et au sein des communautés dans lesquelles XP Power opère.

Vous trouverez une copie de notre Politique environnementale ici:

Politique environnementale

La stratégie

Historiquement, la conversion de la puissance électronique est réputée pour être inefficace. Les transformateurs linéaires d'origine toujours utilisés aujourd'hui dans certains secteurs affichent généralement un rendement inférieur à 50 %, avec plus de la moitié de la puissance d'entrée gaspillée en chaleur. XP Power n'opère pas dans ce domaine et préfère se spécialiser dans les convertisseurs de puissance qui utilisent des techniques de « commutation » modernes s'appuyant sur la technologie des semiconducteurs bien plus petits et plus efficaces.

Les convertisseurs de puissance modernes affichent généralement des rendements de 80 %. Alors qu'il s'agit d'une amélioration majeure par rapport aux produits patrimoniaux, XP Power a conçu des technologies qui réduisent davantage le gaspillage d'énergie et donnent lieu à des produits avec un rendement allant jusqu'à 95 %.

Notre objectif ? Continuer à développer de tels produits et à vendre ces avantages à nos clients. XP Power estime que cet objectif sera facilité par une législation en matière de rendement énergétique lancée sur les marchés de l'électronique grand public et de l'équipement de bureau et susceptible d'être appliquée aux marchés industriels et médicaux desservis.

L'unité de production la plus écologique de notre secteur

Mountain View

L'unité de production vietnamienne située à Hô Chi Minh répond à la classification Gold exigeante du BCA Green Mark Scheme, principale norme environnementale définie par la BCA (Building and Construction Authority) de Singapour pour les bâtiments non résidentiels dans des climats tropicaux. Cette classification tient à la fois compte du rendement énergétique du bâtiment, ainsi que de l'utilisation rationnelle de l'eau, la protection de l'environnement, la qualité de l'environnement intérieur et d'autres fonctionnalités et innovations écologiques.

Des panneaux solaires photovoltaïques contribuent à alimenter l'unité de production, tandis que l'eau de pluie collectée est utilisée dans les systèmes d'eaux grises dans le bâtiment. Des systèmes de climatisation à haut rendement ont été déployés. L'enveloppe efficace du bâtiment permet également de réaliser des économies d'énergie.

Parmi les autres initiatives écologiques mises en œuvre par les représentants environnementaux, citons :

  • un éclairage basse consommation;
  • des initiatives de réduction de la consommation en eau, comme des toilettes économes en eau;
  • l'encouragement de l'utilisation de voitures électriques par l'installation de stations de chargement dans les principales unités d'Amérique du Nord;
  • l'organisation d'événements de sensibilisation des employés à la Journée mondiale de la Terre, l'utilisation du vélo pour le trajet domicile/travail et le covoiturage;
  • le recyclage des déchets;
  • le débranchement des convertisseurs de puissance la nuit;
  • l'utilisation de l'allumage électronique dans les équipements afin de réutiliser 50 % de l'allumage en puissance;
  • le recyclage des déchets de soudure sur site

Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)

Mountain View

L'Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) est une organisation sectorielle qui regroupe les principaux fabricants d'électronique et cherche à améliorer les conditions de travail et la protection environnementale par la promotion d'un code de conduite sectoriel pour les chaînes d'approvisionnement mondiales en électronique. Le code de conduite de l'EICC est la norme la plus stricte reconnue pour notre secteur pour ce qui concerne les questions de responsabilité sociétale. Il aborde également l'éthique des affaires, le traitement des employés, leur bien-être, leur santé et leur sécurité.

XP Power est membre de plein droit de l'EICC depuis mars 2011. La société a adopté le code de conduite de l'EICC et collabore avec ses principaux fournisseurs afin de veiller à ce qu'ils respectent eux aussi ce code.

Grâce au cadre fourni par l'EICC, XP Power est à même de continuer à améliorer ses performances dans les domaines de l'environnement, des relations avec ses employés, de leur santé et leur sécurité, ainsi que l'éthique des affaires.

Intégrité de notre chaîne d'approvisionnement

En plus d'adopter les normes définies par le code de conduite de l'EICC, XP Power œuvre également en étroite collaboration avec ses fournisseurs et les encourage à adopter les mêmes normes élevées. L'audit des fournisseurs consiste entre autres à évaluer leurs performances quant aux normes définies dans le code de conduire de l'EICC en matière d'environnement, de traitement du travail, de la santé, la sécurité et l'éthique des affaires. La politique prône le désengagement auprès de fournisseurs qui se révéleraient peu respectueux de l'environnement ou des politiques de XP Power.

Outre des audits réguliers de ses fournisseurs, XP Power héberge également une journée des fournisseurs dans son unité de production en Chine. XP Power profite de cet événement pour faire part de ses attentes afin qu'ils puissent collaborer étroitement sur les questions commerciales, l'environnement et la responsabilité sociétale.

Pour l'environnement et les communautés

Mountain View

Émissions de CO2

En 2009, XP Power s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de CO2 par unité de revenu de 5 % par année sur les cinq prochaines années. Cet objectif s'inscrit dans la lignée de l'objectif du gouvernement chinois de réduire les émissions de carbone par unité de PIB de 40 à 45 % entre 2005 et 2020. XP Power mesure ses émissions de CO2 conformément au protocole internationalement reconnu des gaz à effet de serre (GES) et ses valeurs incluent des émissions des champs d'application 1 et 2.

XP Power est parvenu à réduire de 35 % ses valeurs depuis qu'elle a commencé à mesurer les émissions de CO2 par unité de revenu de production en 2009. Par conséquent, le groupe affiche des résultats supérieurs à son objectif de réduction de CO2 sur cinq ans. Les fonctionnalités environnementales supplémentaires intégrées à la nouvelle unité vietnamienne vont nous permettre de continuer de nous améliorer à l'avenir. Les panneaux solaires photovoltaïques ont produit 60 916 kWh d'électricité sur l'année, réduisant les émissions de carbone d'environ 33 tonnes.

Eau

Comme XP Power n'utilise pas d'eau dans ses processus de fabrication, elle consomme peu d'eau. XP Power est toutefois attentif au fait que pour réduire au minimum l'utilisation d'eau, il convient d'utiliser au maximum des sources alternatives d'eau, comme l'eau de pluie, et de veiller à ce que les eaux usées ne soient pas contaminées. La nouvelle unité vietnamienne de XP Power ouvre la voie avec un système de collecte et recyclage de l'eau sur le site qui alimente les canalisations du bâtiment en eaux grises.

XP Power s'est fixé pour objectif de réduire la consommation d'eau par employé chaque année. Vous trouverez une copie de notre politique de l'eau ici:

Politique d'utilisation de l'eau

Substances nocives

La législation européenne en matière de réduction des substances dangereuses (directive RoHS) est entrée en vigueur en 2005. Cette législation a limité les niveaux de certaines substances dangereuses (dont le plomb) dans les produits manufacturés. Alors que la législation s'applique uniquement aux produits vendus en Europe et qu'à l'époque de son entrée en vigueur, elle ne visait que les produits médicaux, XP Power a pris la décision de rendre conformes tous les produits qu'elle conçoit et fabrique. Cette décision était à la fois bénéfique pour l'environnement et pour les bonnes pratiques commerciales.

Déclaration relative à la directive RoHS

Relations communautaires

Le réseau mondial de représentants environnementaux encourage et dirige également l'engagement dans les communautés locales où XP Power opère. Dans le monde entier, ses employés ne cessent de s'engager auprès de leurs communautés locales. Outre l'organisation de journées portes ouvertes pour les étudiants, XP Power a offert des kits pédagogiques à des écoles primaires locales en Asie, Europe et Amérique du Nord afin de stimuler l'intérêt pour la technologie et l'électronique. Les employés de XP Power participent à des banques alimentaires et lèvent des fonds pour de nombreuses œuvres de charité.

Pour tous les détails de l'engagement de XP Power à l'égard du développement durable:

Rapport sur le développement durable