XP Power致力于产品满足各地的安规和质量标准。认证的过程需要通过公司内部和有资质的测试机构严格的检查和测试。通过达到和维护这些标准,XP Power可以提供最好的,客户最满意的产品。XP Power将处理废弃和有害物质视为很重要的企业责任,为我们安全清除&处置的行为感到自豪。

RoHS标准

XP Power 的所有行为与环境相互作用。我们严格按照安规&ISO14001标准,尽可能减少对环境影响并且改进流程效率。

我们致力于持续改进我们的环境管理系统和行为,包括资源保护和污染预防。通过培养团队文化,责任制,合作和与员工,供应商,客户的交流,来努力实现环境管理的目标。

RoHS指令

Directive 2011/65/EU

废弃电子和电器设备(WEEE)指令

该指令的主要目的是防止废弃的电器和电子设备(WEEE指令)的污染, 使其达到再使用,再循环及其他形式的回收标准,从而减少因对其填埋或焚烧而引起的环境污染。

生产者的定义:

  • 生产和销售自有品牌电器和电子设备的厂商
  • 销售自有品牌, 但生产外包的厂商
  • 可在成员国之间进出口电子,电器设备的厂商
WEEE指令的范围

  • 小家电
  • 大型家用电器
  • 信息技术和远程通讯设备
  • 消费性设备
  • 照明设备
  • 电子电气工具(大型固定工业用途工具除外)
  • 玩具、 休闲及运动设备
  • 医疗器材 (植入部件或污染处除外)
  • 自动售货机

XP Power保证我们的适配器电源和功率 <3 KVA的单相UPS电源符合WEEE指令(DTI 指导18 & 19段落)。所有在2005年8月13日以后投放市场 的电源产品上都标注符合EN50419标准的垃圾桶符号。

Under Producer Responsibility companies will have the option of delegating their responsibilities to a collective compliance scheme. In order to comply with the WEEE Directive XP Power has elected to follow this route and is a member of B2B Compliance. This scheme is operated by GAMBICA B2B Compliance Ltd, an initiative of the GAMBICA Association Ltd.

如需了解更多XP Power的WEEE责任信息, 请拨打 B2B 协会的热线电话+44 (0)1691 676124 或浏览网站: www.b2bcompliance.org.uk

如需了解更多安规信息,请下载WEEE指令的PDF文件和修订的Article 9的PDF文件。

WEEE指令

Article 9

WEEE 常见问题

ISO证明

XP Power是一家全球领先的电源生产厂商,产品包括AC-DC电源,DC-DC转换器,备用系统和UPS电源。XP 保证所有产品从研发到生产阶段的质量严格符合ISO9001的标准。

我们使用ISO9001:2000 & ISO14001标准作为我们管理系统的基础,从而推动企业持续增长。

ISO9001 - 质量管理体系 - ISO证明

  1. U.S.

  2. U.K.

  3. Germany

  4. Singapore

  5. Kunshan

  6. Vietnam

ISO14001 - 环境管理体系 - ISO证明

  1. U.S.

  2. U.K.

  3. China

  4. Vietnam

ISO13485 - 医疗管理体系 - ISO证明

  1. Global

  2. Vietnam