致力于可持续性

XP Power一直致力于成为行业内企业社会责任事宜的领导者。凭借其超高效率产品的节能和减少温室气体排放的特性,XP Power在工业和医疗电子领域内起到重要作用。

2009年,XP Power成立了环境委员会,实现成为行业内环境问题领先者的目标。该委员会由XP Power一些主要分公司的环境问题代表组成。这些代表分享意见和最好的实践经验,在员工之间推动和鼓励有利于环境的行为,以及参与当地相关组织的活动。

XP Power对保护环境做出的最大贡献是发展并鼓励客户使用公司的超高效率产品。这些行业领先的“绿色电源”可有效的减少排放,消耗更少物理材料以及避免使用有害物质。

与此同时,我们在各地工厂和其他团体组织也采用保护环境的措施。

以下是环境政策的介绍:

环境政策

战略目标

纵观电源产品的发展史,电子能量转换的过程是低效率的。一些领域还在使用的线性变压器的效率通常都低于50%,超过一半的输入能量被浪费。XP Power并不涉足这些领域,而是专注于通过使用现代化的“开关”技术来实现能量转换,从而实现产品尺寸更小,效率更高的目的。

现代化的电源产品效率通常可达80%。XP Power致力于减少能量浪费,使我们的产品效率高达95%。

我们的目标是持续推出这样的产品,使我们的客户受益。XP Power相信能效安规标准能帮助我们实现目标,成为工业和医疗领域中,消费电子和办公设备市场的领先者。

行业内最符合环境标准的工厂

Mountain View

我们位于越南胡志明市的工厂达到新加坡建筑局对于热带非居住型建筑规定的BCA的绿色标志计划金+级别。

光伏太阳能电池板阵列可为工厂供电,雨水被收集使用到“灰水”系统。高效率的空调系统通过建筑外壳实现节能的目的。

环境代表执行的其他环境标准包括:

  • 低耗能照明
  • 节水如使用节水马桶
  • 在北美主要分公司安装充电站,鼓励使用电动汽车
  • 推广地球日,骑自行车上班和搭公交出行
  • 废弃物循环使用
  • 夜间拔去电源插头
  • 使用环保型老化设备,节约50%的电能
  • 废料锡渣回收

电子行业联盟(EICC)

Mountain View

电子行业联盟(EICC)是一个领导行业的组织,该组织指导电子行业生产厂商通过全球电子产品供应链的行业行为准则来改进工作和环境条件。EICC行为准则是公认的环境和企业社会责任事宜的最高级别的准则,也被用来指导处理员工及其财富,健康,安全和职业道德。

XP Power于2011年3月成为EICC会员。公司严格遵守EICC行为准则,保证供应商也遵守该准则。

EICC框架推动XP Power持续努力的改进其在环境事宜中的表现,且更加关注员工关系,健康,安全和职业道德。

供应链整合

除了严格遵守EICC行为准则外,XP Power也与供应商一起努力,鼓励他们遵守该准则。供应商稽核包括评估供应商应对EICC行为准则中规定的环境,员工,健康,安全和职业道德的表现。公司的这项政策是避免供应商忽视环境问题或不遵守XP Power的政策。

除了定期稽核供应商,XP Power在中国的工厂举办供应商日活动,让供应商了解我们的理念,共同致力于改善环境,企业社会责任和商业行为。

环境和社会

Mountain View

二氧化碳排放

XP Power于2009年设定目标,单位收入二氧化碳排放量五年内每年减少5%。该目标与中国政府单位GDP碳排放量于2005至2020年间减少40%-45%的目标相符合。XP Power根据国际公认的温室气体协议来测量二氧化碳排放量,指标包括一级和二级排放。

自2009年开始实施单位收入二氧化碳排放量检测,XP Power已经实现了减少35%的目标。公司还在为实现二氧化碳排放量的五年目标而努力。越南新工厂的各项环境指标未来会持续推动环境保护。光伏太阳能电池板阵列全年产生60,916 kWh的电力,减少大约33吨的碳排放量。



XP Power的产品生产过程中不会使用水,是一家耗水少的企业。XP Power保证选择性的使用水资源如最大化使用雨水来达到最少用水的目的,并且保证废水不被污染。XP Power的越南新工厂使用先进的现场取水和循环系统,可将“灰水”引入到建筑物的管道系统。

XP Power设定了减少每位员工每年用水量的目标。以下是我们的用水政策:

用水政策

有害物质

欧洲就减少有害物质(RoHS)的立法安规于2005年开始生效。该标准限定了生产的产品中有害物质的等级,包括铅。尽管该标准仅适用于欧洲范围内销售的产品,而且无需适用于医疗产品,XP Power还是决定其所有产品的研发和生产都达到这个标准。这项决定不仅有利于环境保护,也有利于企业经营。

RoHS标准

Powering the World's Critical Systems

社会关系

我们全球各地的环境代表鼓励和带头参与到XP Power各地的社团活动中。各地员工也持续参与到当地的社团中。与提供学校开放日一样,XP Power向亚洲,欧洲和北美的小学赞助教学用具,培养学生对科技和电子产品的兴趣。XP Power的员工也加入食物银行,参与为各种慈善机构募捐的活动。

以下是XP Power对环境可持续性贡献的介绍:

可持续性报告